TwinCAT ADS-Script-DLL - Reference

Einleitung

Mit der ADS-Script-DLL kann von Scriptsprachen (VBScript oder JScript) auf ADS-Geräte zugegriffen werden. Verwendung finden die Scriptsprachen beim Windows Scripting Host (WSH) oder bei der Erstellung von interaktiven Internetanwendungen. Die Scripte können sowohl auf dem Webserver (Active Server Pages), als auch auf dem Client (DHTML, ...) ausgeführt werden.

Da die Scriptsprachen nur wenige Datentypen unterstützen, ist für jeden möglichen Datentyp im ADS-Gerät eine entsprechende Methode vorhanden. Die Anzahl der Parameter wurde dabei auf ein Minimum reduziert. Eine Ausnahme bilden die Methoden, bei denen per Name auf die Variable zugegriffen wird (TcScriptSync::ReadVar() und TcScriptSync::WriteVar()). Hierbei wird der Datentyp der ADS-Variable aus dem ADS-Gerät ermittelt. Die beiden Methoden wandeln intern die Parameter in die entsprechenden Datentypen um und greifen anschließend auf das ADS-Gerät zu.