TwinCAT ADS .NET Komponente

Einleitung

Die TwinCAT.Ads Dll ist eine .NET Klassenbibliothek, die Klassen zur Verfügung stellt um mit einem ADS-Gerät zu kommunizieren. Die Klassenbibliothek ist Teil der TwinCAT Ads Communication Library, die auf der Beckhoff Supplement CD zu finden ist. Nach der Installation der Communication Library befindet sich die TwinCAT.Ads Dll für das .NET Framework v1.1 (Microsoft Visual Studio 2003/Borland Developer Studio 2006) im Verzeichnis ..\TwinCAT\ADS Api\.NET\v1.1.4322 und für das .NET Framework v1.0 (Microsoft Visual Studio 2002) im Verzeichnis ..\TwinCAT\ADS Api\.NET\v1.0.3705.

Das Verzeichnis  ..\TwinCAT\ADS Api\CompactFramework enthält außerdem eine Version für das .NET Compact Framework v1.0 (CE).